This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:SideB 振幅下的 I2C 引脚排列压降为 2.95、接地反弹为 200mV

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619797/tca9803-i2c-pinout-at-sideb-amplitude-voltage-drop-to-2-95-and-ground-bounce-of-200mv

部件号: TCA9803

我使用的电压电平转换器为 RTC 和 TMP 传感器,而在硬件当探测到 I2C 线在 B 侧,压降 2.95V 振幅。这个示波器我可以看到 Vmax 3.4V 和 Vmin 200mV
、但根据要求、I2C 线路的振幅应该在 3.3V 左右。
您能就此提出建议吗?
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    您是否有示波器捕获的图像?  

    我们能否确认 TCA9803 的 B 侧不存在上拉电阻器?  

    DMG 晶体管有哪些用途? 这是否是已断开的旁路?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、随附示波器图像示例  
    ...
    B 侧未使用上拉电阻器、
    是 DMG 晶体管未使用,未安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    此波形看起来正常。  

    最大值和最小值是最高和最低采样点、而不是高电平或低电平的平均电压。  

    如何测量振幅?  

    如果放大单个时钟周期、这会对振幅测量有何影响?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    那么 Vmin 呢?
    它不是从 0 ,从 232mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:

    数据表中 TCA9803 的 VolB 最大值为 0.26V:  

    您可以预期 VOL 相对于 GND 偏移约 0.22V。 这与示波器捕获类似。  

    此致、

    Tyler