This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:当环境温度降低 5℃ 或更低时、SN65HVD256DR 可以发出噪声?这可能是什么原因导致的?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619003/sn65hvd256-sn65hvd256dr-can-h-and-can-l-have-noise-when-the-environment-temperature-decrease-5-or-less-what-may-cause-that

部件号: SN65HVD256

SN65HVD256DR 在环境温度降低 5℃ 或更低时是否会有噪音?

CAN 通信链路(由逻辑分析仪捕获的波形)大致每 6–7 秒显示一次噪声。  

这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhuo、

    这通常是由于总线拓扑造成的。 即、端接/偏置应具有 60 欧姆的有效阻抗、并且可能会由于温度变化而发生偏差。 此外、请确保不存在额外或长残桩/星形拓扑、电源/GND 偏移。 通过观察 iC 和 MCU 侧的电源轨进行比较、确保 ECU 不会每隔几秒唤醒一次、从而导致电流出现阶跃。 如果有任何凹陷、则可以确保有足够的去耦电容器。

    还可以 逐个断开连接到 IC 的所有节点/组件、以帮助隔离更敏感的温度降低问题、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接电阻为 60 欧姆。 我已经测试过、当温度低((5℃ 或更低)时、噪音仍然存在。  我已经测试了 该 IC 的电源轨、发生噪声时、5V 电源没有明显变化。 MCU 似乎正常、CAN 波形如下所示。 我已停止其他 节点(删除 U96 和 U97

    SN65HVD256DR:PCBA。) P24 未连接任何节点。 但问题仍然存在。 原理图如下所示。 您能帮助分析吗?

    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhuo、

    您能否确认连接到器件的每个器件都已断开/拔出、并且 CANH/CANL 在仅 TXD 输入切换时观察到噪声?  

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    是、已删除所有 CAN 节点、CAN h 且仍然存在噪声。 我测试了 CANH 和 RXD 信号、测试结果如下所示。

    请帮助分析,非常感谢。

    此致

    Zhuo Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhuo、

    总而言之、我还指电阻器、电容器、二极管等 请帮忙确认一下。  

    例如、移除 CANH 和 CANL 上的 0 欧姆电阻器、然后探测该特定 IC 的 IC 引脚以确认、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会测试 it.because 它是 APQP 板,对于其中一个问题板, 我发现了噪声源,它来自一个未使用的节点,当温度变低时, U96 的引脚 1 有噪声,如下图所示。 因此、我将引脚 8 上拉至高电平(电压)以禁用 U96、对于此 PCBA、似乎解决方案是可以的。  

     

    但对于 其他 PCBA、解决方案似乎不好。 当 U96 被禁用(将引脚 8 上拉至高电平(电压))时、噪音仍然存在。 您能帮助分析吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhuo、

    噪声似乎来自电源、建议确保在尽可能靠近 IC 引脚的位置包含足够的去耦电容器、以进行双重确认、谢谢。

    此致、

    Michael。