This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:Win10 或 WIN11 下的 TCAN4550 AP

Guru**** 2910150 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CANFD-LIN, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621328/tcan4550-tcan4550-ap-under-win10-or-win11

器件型号: TCAN4550
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CANFD-LIN

尊敬的先生:  

Win10 或 WIN11 下是否有 TCAN4550 AP?

客户想要测试。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    否、TCAN4550 具有 SPI 接口、通常连接到微控制器或嵌入式处理器。  许多嵌入式处理器运行 Linux 操作系统、在 Linux 内核中嵌入了一个 tcan4x5x 驱动程序、用于与 TCAN4550 进行通信。  但我不知道有任何运行 Windows 的嵌入式处理器会在硬件级别通过 SPI 直接通信、并且没有可用的驱动程序。

    对于 Windows、您通常需要某种具有软件 API 的 SPI 控制器模块、或者具有 USB 接口并已进行编程以配置 TCAN4550 并通过 SPI 与 TCAN4550 进行通信的微控制器或处理器。

    请参阅以下资源:

    TCAN45xx 软件用户指南 (链接)

    MCAN 用户手册 (链接)

    BOOSTXL-CANFD-LIN (链接)

    此致、

    Jonathan