This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364:有关 DS90CF364 LVDS_VCC 引脚的问题。

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621206/ds90cf364-questions-about-lvds_vcc-pin-of-ds90cf364

器件型号: DS90CF364

大家好:

我的一位客户正在考虑将 DS90CF364 用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
如果接收端的 LVDS 信号为 1.8V、是否可以向 LVDS_VCC 端子施加与 LVDS 信号相同的 1.8V 电压?
或者必须施加 LVDS_VCC 3.0~3.6V 不依赖于 LVDS 信号电压?
LVDS_VCC 引脚电压必须与 VCC 引脚电压相同?

问题 2:
当 LVDS_VCC 为 3.3V 时、LVDS 输入信号的电压范围是多少?
是指指定的 1.0V 至 2.4V(1.2V 典型值)的输入共模电压范围
差分格式?

问题 3
此器件是一个旧器件。
您是否有任何新器件(DS90CF364 的替代器件)?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。