This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043G-Q1:Icc 电流范围

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621491/tcan1043g-q1-icc-current-range

器件型号: TCAN1043G-Q1

您好的团队、

您能否提供 TCAN1043GDRQ1 测量电流(低于两种场景–40~125°C)? 客户正在评估功率 IC 裕度。 谢谢

image.png

谢谢

Scarlett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    请注意、指定的电流在建议的温度范围内、如下所示。 因此、可能使用 40°C 至 125°C 的规格、谢谢。

    此致、

    Michael。