This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TX_FIFO_UNDERFLOW 和 RX_FIFO_UNDERFLOW

Guru**** 2913710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617776/tlk10232-tx_fifo_underflow-and-rx_fifo_underflow

部件号: TLK10232

您好:

我有一个带有 TLK10232 的板连接到 CX4 连接器、用于在 LS 侧传输 XAUI、并连接到 HS 侧的 SFP+。

我使用的是 BIDI SFP+。

我使用光学链路将两块电路板连接在一起、并在 XAUI 接口上执行电气环回。

我使用 GUI 中的“低级配置“选项按如下方式配置了 TLK10232:

  1. 复位器件(写入 1 至 0x1E.0000 位 15 或将 RESET_N 引脚置为有效)
  2. 确保基准时钟选择 (156.25MHz 或 312.5MHz) 正确–这是通过寄存器 0x1E.001D 位 12(默认为 156.25MHz) 完成)完成的
  3. 通过将 1'b0 写入 0x07.0000 位 12 来禁用自动协商
  4. 通过将 16'h0000 写入 0x01.0096 来禁用链路训练
  5. 将 16'h03FF 写入 0x1E.8020。  这样、通常通过 KR 培训配置的链接设置就可以手动配置。
  6. 根据链路条件、您可能需要更改 0x1E.0003 和 0x1E.0004 的默认配置。  对于光学连接、我们通常建议将 HS_ENTRACK (0x1E.0004 位 15) 更改为 1'b1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004 位 14:12) 更改为 3'b101。  这可以作为起点、但您可能需要执行一些 BER 测试来优化这些值。
  7. 通过将 1'b1 写入 0x1E.000E 位 3 发出数据路径复位命令。

链路建立正常。
几分钟到一小时后、我看到一个电路板报告 TX_FIFO_UNDERFLOW (0x1E.000f 位 7)、而配合的电路板报告 RX_FIFO_OVERFLOW (0x1E.000f 位 4)。 和 TX_FAULT (0x1.0008 位 11)

在某些情况下、一个板上的 TX_FIFO_溢出函数和配合上的 RX_FIFO_下溢函数。

问题是故障仍然存在。 这些位在读取后不会清除。 只有在我通过将 1'b1 写入 0x1E.000E 位 3 执行数据路径复位后、才能清除该复位。

该问题仅发生在 BIDI SFP+设备上、而在双工 SFP+设备上则不会发生。
在 HS 侧检查 PRBS 错误时、我在 BIDI SFP 上看到错误、但在双工 SFP+上没有错误。 顺便说一下、XAUI 界面始终没有错误。

一方面问题明显是 SFP+ BIDI 问题,另一方面 SFP+ BIDI BER 为 ~6.7e-14(通过 PRBS 测试检查超过 24 小时),优于行业标准 1e-12。 恐怕其他 SFP+模块也会发生这种情况

是否可以在没有数据路径复位的情况下从 FIFO 故障中恢复?

在正常操作期间执行数据路径重置时、流量会大量丢失。

 

此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    其他问题。

    如果 FIFO 到达 下溢或 上溢情况、为什么会卡住?
    为什么它不能通过插入或掉落空轴返回中心位置?
    不同的 FIFO 深度或水印是否有所帮助? 如果是、您是否可以推荐最佳配置?

    此致、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我希望得到答复

    此致、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我将在本周结束时得到答复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    默认情况下、TLK10232 的 FIFO 深度为 32、水印设置为高(15/18 级别)。  能否 参阅表 11-1 了解 CTC FIFO 配置。 请根据您的数据包大小和 IPG 选择水线位、再次测试您的设置。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charls:

    感谢您的答复。

    我看到这个问题,即使没有交通。 只有空闲帧。

    如果成帧位出现位错误、可能会发生什么情况? 他的 TLK10232 是从那恢复还是被卡住了?


    我使用的是 TI LMK6PA15625ADLFR 基准时钟、该时钟在温度范围内应具有 25ppm 的漂移。
    假设用户的温度漂移最大为 100ppm、因此总漂移为 125ppm。 最大数据包大小是 9K 巨型数据包、推荐的水印是什么?

    此致、

    Yossi