This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:TCAN844 是否支持 ISO7637-2 和–3?

Guru**** 2910510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623034/tcan844-q1-does-tcan844-support-iso7637-2-and--3

器件型号: TCAN844-Q1
主题: TCAN944-Q1 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

由于 TCAN844 是 TCAN1044 的低成本版本、因此我想知道 TCAN844 是否能够像 TCAN1044 那样支持 ISO7637-2 至 CAN H/L 以及 ISO 7637-3 至 CAN H/L。

 

谢谢、

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    数据表中没有具体说明。 因此、不能保证使用所述的低成本版本。 如果有硬性要求、请 改用 TCAN944-Q1、谢谢。

    此致、
    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我在网站中没有看到 TCAN944-Q1 信息、可以详细了解一下吗?

    谢谢、

    Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      如果需要其他说明、请参阅此地震页面上的时间表和页面上列出的营销联系人。

    再请注意、该页面仅为内部页面、建议联系您当地的 TI 销售/现场团队、帮助访问和进一步满足您的相关要求、谢谢。

    此致、

    Michael。