This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:使用 LSF0108RKSR、TXS0104E 和 SN74AXC8T245RJW 时出现的问题

Guru**** 2925230 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0108, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623376/lsf0108-q1-problems-with-the-use-of-lsf0108rksr-txs0104e-and-sn74axc8t245rjw

器件型号: LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108、TXS0104E、 PCA9306

附件中的两个电路。 旧电路是 MCU 信号通过 LSF0108 和 TXS0104E 的信号转换到图像传感器端。
新的电路是 MCU 信号通过 SN74AXCT8T245 和 PCA9306 信号转换为图像传感器端。 原始旧电路是通过 FFC 电缆实现的、imold_level_shift.pdf 老化传感器可以工作。
Howenew_level_shift.pdf 版本,当导线焊接到图像传感器后,它停止工作。
因此、可能是选择升档时出现问题。 我想问一下旧电路上 LSF0108 和 TXS0104E 的选择是否安全? 在新电路上切换到 SN74AXCT8T245 和 PCA9306 是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    请注意、AXC8T245 不支持开漏驱动器类型。 如果您的信号是这种架构类型、这可能说明了只有旧电路工作原理和新电路问题的原因。 我认为使用 LSF0108/TXS0104E 组合没有问题、但请注意、由于两个转换器都基于 passFET 架构、因此 VOL 电平可以提升。  

    此致、

    插孔