This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BZX884C5V6:寻找 SPICE 模型

Guru**** 2965420 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622979/bzx884c5v6-looking-for-a-spice-model

部件号: BZX884C5V6
主题中讨论的其他器件: TVS0500

您好的团队、

我的客户对此 IC 感兴趣。

我们是否有此 IC 的 SPICE 模型或任何其他仿真模型?

 

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    目前我们没有该器件的 SPICE 模型。 是否有时间安排?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我们希望尽快完成。 USB 输入电压过大导致电子保险丝损坏(插入电子保险丝时瞬态很小)。 由于 TVS0500 的峰值电压超出输入电子保险丝范围、因此我们认为这具有更好的特性、可防止输入电压超过 6V。 需要尽快修补 PCB、这就是我们需要考虑的原因。

    我通常不推荐使用齐纳二极管进行保护、但由于电流消耗非常小、因此我认为这是封装尺寸较小的一个不错选择。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与客户确认、他们希望下周能在某个地方完成任务。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我们尚未为齐纳二极管开发 SPICE 模型、因此无法在下周提供该模型。 提供此服务大约需要一个月。 齐纳二极管的任何其他仿真模型都是如此。 我们目前正在进行开发。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Bryan