This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:均衡调整

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622842/sn75lvpe5421-eq-adjust

器件型号: SN75LVPE5421

您好、

我们目前正在将 SN75LVPE5421RUAR 用于我们的 PCIe Gen5 转接卡。 但是、我们遇到了 Intel IoMT RX 眼图无法打开的问题。 您能否帮助查看随附的原理图 (SCH) 和电路板 (BRD) 文件、并提供推荐的 EQ 设置?

我会通过隐私消息传递原理图和布局、请将我添加到朋友。 谢谢!

补充信息:

  • 平台: Intel Raptor Lake(兼容 PCH 600/700 系列、第 12-14 代)。

  • PCIe 源: 将 x16 连接至 x8*2。

  • 主板布局长度:

W:S:S1(表面层)

W:S:S1(内层)

MB length.png

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经把你添加为朋友了。 请给我发送原理图和布局。  

    哪些通道无法通过 IOMT 眼图裕度? 一些通道是否通过、其他通道是否失败? 您已经尝试了哪些 EQ 设置?

    我们的一般建议是针对所有通道、从 EQ0 开始、逐步执行、直到大多数通道都通过眼图张开测试。 然后单独调优故障通道。 您是否已经尝试过此操作?

    此致、

    Charles