This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:如何测量 EQ 与频率间的关系图?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622965/sn75lvpe5421-how-to-measure-eq-vs-frequency-chart

器件型号: SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

您好的团队、

我的客户设计了我们的设备、他们希望评估我们的解决方案。

他们想查看数据表第 10 页的图 5-1/–2/-3 测量–3 测量波形、但不知道如何操作。

因此、请告知我们使用的设备类型、并提供测试指南。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我还添加了客户的陈述。

    谢谢

    正如刚才所说的、

    我们在 PCIe 分离器电缆组件中使用 TI SN75LVPE5421/SN75LVPE5412、

    我们想知道如何获得如下所示的频率响应?

    您能建议您的测试设置吗? (包括仪器,工具和 IC 引脚设置等)

     

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    一般而言、我们没有看到客户测量 EQ 增强与频率间的关系曲线、因为这不会直接验证您的系统性能。  

    相反、我们建议通过 PCIe 系统级测试评估转接驱动器功能:  

    1. 链路训练:验证以预期宽度和速度建立链路
    2. 眼图:测量主机和终点处的眼图张开度。 (通常我们会看到,根复合体将具有通道裕度功能)  
    3. PCIe 合规性:根据 PCI-SIG 规范验证系统。  

    这些功能测试可以演示转接驱动器解决方案是否满足您的应用要求。

    电路板是否已经设计过、或者您是否仍处于设计阶段?  我们很乐意提供原理图和布局审核。

    此致、

    Charles