This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:辐射表征数据和特征尺寸

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621140/trs3122e-radiation-characterization-data-and-feature-size

器件型号: TRS3122E

我是一名顾问工程师、为我们的客户对系统进行耐辐射分析、他们计划使用 TRS3122E。  我正在寻找任何辐射(总剂量,中子/质子、核剂量率、n-see、重离子 SEE、 您可能拥有或引导我获取此设备或在同一生产线上制造的任何类似设备的质子视图、X 射线、α 等信息。  此外、您能告诉我器件技术 (Power BiCMOS) 的确切特性大小是什么吗?  这是第七代技术 (0.25um) 吗?  用于生产此器件。  非常感谢您提供的任何信息。  谢谢、Brian Triggs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    该器件未经过航天鉴定测试、因此我们没有该器件的任何辐射数据。

    工艺技术为 LBC7。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 LBC7 技术的特性尺寸是多少吗?  是 0.25um 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们不能提供这种信息,因为这是受保护的。 请注意、我们的大多数航天级器件都带有“-SEP"后“后缀、表示已进行了辐射测试。

    此致、

    Ethan