This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:查找 DO-160 部分 22 级 4 级雷击/浪涌保护

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622754/esd2can24-q1-looking-for-do-160-section-22-level-4-lightning-strike-surge-protection

器件型号: ESD2CAN24-Q1
主题: ISO1042 中讨论的其他器件

您好:

Im 希望将 ISO1042 CAN 收发器用于航空航天应用的 CAN 节点、但希望根据 DO-160 部分 22 级 4 5A 波形(VL/It 750/2,000,120us 波形)提供雷电/浪涌保护。 开始寻找可放置在前端的 TI TVS 封装、低电容 当前封装符合 IEC61000-4-5 的规范、我无法访问该规范。 在对数据表进行初步分析时、此部件似乎尺寸过小 (PPP 和 IPP)。 您能否通过数据表上的未发布数据确认此器件的 DO-160 第 22 节第 4 级雷击和浪涌合规性、或者参考适用于此应用的合规 TI 器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我尚未针对该标准亲自测试我们的任何器件、据我了解、与 IEC 61000-4-5 (8/20us) 相比、这似乎是更稳健的测试。 我将与我们的团队交谈、看看他们之前是否在我们的任何器件中测试过此测试、但很遗憾、即使我们有、我们也不会有任何特性数据。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我与我们的后端团队进行了交谈、遗憾的是、我们以前没有针对此标准进行测试、也没有任何可能产生此浪涌脉冲的仪器。

    如果我能为您提供任何其他支持、请告诉我。

    此致、

    Bryan