This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:原理图审阅

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622725/sn65dsi86-schematics-review

器件型号: SN65DSI86

我们需要审查与 iMX95 处理器连接的 DSI 转 eDP 桥接器的原理图。 从处理器连接到桥接器的 DSI 接口、桥接器的 eDP 接口连接到 samarc 标准连接器。

请找到原理图

dsi_edp_bridge_sch_texas.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binahah:

    我将查看原理图并返回给您提供反馈。 请最多给我一周时间来回顾一下。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binahah:

    目前我无法在 E2E 下上传图像或文件、网站上似乎存在某种系统问题。 我将通过文本上传当前反馈、如果问题得到解决、稍后提供完整的注释文档。

    确认:

    • A1] ADDR = 0、从器件地址= 0x2C (0101100)
    • a7] REFCLK、 MIPI CLK 应为 DisplayPort PLL 供电。
    • H8 和 H9] 再次确认在通道上为 DisplayPort 终端应用使用了 100kΩ 电阻器 — 当前未指示。
    • F8、F9、E8、E9、C8、 C9、B8 和 B9] 仔细确认在通道上为 DisplayPort 终端应用使用了 100kΩ 电阻器 — 当前未说明。
    • H1 和 J1] 确认了 SCL 和 SDA (I2C2) 的 1.8V 上拉和 2k 电阻。
    • 对于去耦电容器、电源配置看起来正确。

    此致、

    Miguel