This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 I2C 地址

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624176/sn65dsi83-sn65dsi83-i2c-address

器件型号: SN65DSI83

这是原理图。 大多数情况下、通过 Linux 工具、我可以使用地址 0x2C 与 IC 进行通信、但偶尔会将地址更改为 0x2D。  原理图是否错误?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiei:

    如果器件 ADDR 引脚连接到 1.8V 电源轨、则地址将为 0x2D。 如果该引脚直接接地、则地址将为 0x2C。 请注意、这些是 7 位地址。

    控制器是否成功使用 0x2C 地址读取/写入寄存器? 您还可以通过将 ADDR 1k Ω 电阻替换为 0 Ω 电阻器来尝试将其直接接地。

    此致、
    Ikram