This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:如何处理未使用的 PIN

Guru**** 2805225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622922/tusb2077a-how-to-handle-unused-pin

器件型号: TUSB2077A

USB_HUB.pdf 

您好:  

我对引脚 8(集中/EEDATA)有疑问。 我们已将集线器配置为自供电下游端口、而不是为集线器供电。 此外、也不会有 EEPROM。 该引脚是否可以保持未连接状态? 还是应该连接高电平还是低电平、因为它是 TTL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 没有 EEPROM 时、EXTMEM 引脚为高电平、EEDATA/ GANGED 为下游端口在 EEDATA/ GANGED 或每端口电源过流检测之间进行选择。 因此、引脚 8 为高电平或 低电平。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道引脚的功能是什么、数据表对此很清楚。 我不需要引脚 8 上的任何功能。 即使不使用时、它是否必须连接高电平或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道引脚 8 的功能是什么。 但是、我不需要任何一个函数。 是否有一项要求、即使不使用它、它也要连接高电平或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TUSB2077 中始终启用电源开关、无论是  成组电源还是每端口电源、您是否使用该功能。

    您可以拉高或拉低  、只是不要将该引脚悬空。

    顺便说一下、如何控制下行端口的 Vbus?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游端口采用自供电方式、无需通过电缆供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。