This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVRA4-SEP:电路保护

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVRA4-SEP, ISOS141-SEP, ISO6041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623286/sn55lvra4-sep-circuit-protection

器件型号: SN55LVRA4-SEP
主题中讨论的其他器件: ISOS141-SEP和 ISO6041

此器件是否有保护方案? 我处理的瞬态威胁是频率范围为 10kHz 至 100MHz 的 100V/1A 阻尼正弦 (Q 为 15)。 波形是引脚注入的。 我当时想使用某种类型的电隔离、但不熟悉如何保护 LVDS 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:  

    我不熟悉您所描述的脉冲、但听起来您需要电隔离。 除非您以非常低的速度进行传输、否则能够处理 1A 正弦波的 TVS 二极管将具有过大的电容并会衰减信号。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这或多或少是我所期望的。 您是否有推荐的变压器或器件? SN55LVRA4-SEP 本质上是一种耐核器件、因此、任何带有半导体的隔离器也需要经过核硬化、或者我们需要进行分析。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    您可以在此处查看我们的数字隔离器产品系列: https://www.ti.com/product-category/isolation/digital-isolators/products.html 

    看起来、我们拥有的最高数据速率隔离器是 ISO6041、其数据速率可高达 200Mbps。 不过、唯一的航天级器件是 ISOS141-SEP、最高可达 100Mbps。  

    此致、

    马特