This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174A:SN65LBC174A16DWR 规格问题

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623922/sn65lbc174a-sn65lbc174a16dwr-spec-question

器件型号: SN65LBC174A

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

在查看分销商网站上的规格时、我们注意到该规格表列出了“接收器迟滞:40mV“。

不过、由于该器件是仅驱动器器件、我们知道迟滞通常与接收器输入阈值相关、因此可能不适用于此 IC。

您能否告知此规范是否与此器件相关、或者是否可能是列表中的错误?

我们感谢您的指导。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-san,

    您是对的。 不应列出该规格、因为该特定器件型号是仅驱动程序的收发器。  

    此致、

    Ethan