This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416R:TCAL6416R 原理图审查

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, PCA9554, TCAL6416R, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCF8575, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623267/tcal6416r-tcal6416r-schematic-review

器件型号: TCAL6416R
Thread 中讨论的其他器件: PCF8574TCA9554、TCA9554A 、TCA9555、 PCF8574APCA9554APCA9555、PCA9554 PCF8575HD3SS6126

大家好!

您能看一下我如何连接 TCAL6416R 16 位转换 I2C 总线

 我随附了 原理图 1.pdf 页。  如果需要、可以在此处找到完整的工作文档:all.pdf。

谢谢

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我将在今天或明天上午查看该原理图。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我找到了用于 TCAL6416R 的 IC2。  

    IO 扩展器检查清单

     

     

    检查

    状态?

    注释

    在电源电压范围内?

     验证

    PCA 设备 — 2.3 V - 5.5 V

    TCA 器件 — 1.65V 至 5.5V

    TCAL 器件 — 1.08V - 3.6V

    本地去耦电容器

     验证

    通常、在 VCC 上放置一个 0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

    很好

     

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    验证  

    验证 J11 是否将 SDA 和 SCL 连接到上拉电阻器

    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

     验证

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上不包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554 的例外情况。 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。

     

    另一种方法是在器件上电后、可以将任何未使用的 P 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

     

    TCAL 敏捷 IO 扩展器还能够启用内部 PU 或 PD 电阻器。

    配置为输出的 GPIO 引脚必须从外部受到电流限制

    验证

    即、推挽输出从 VCC 拉取电流或将电流灌入 GND。 确保不要将输出直接连接到 VCC、GND 或可能与推挽输出争用的另一个输出端。 否则、ABS/ABS IOL 可能不受限制、并且可能超过 IOH。 可能导致永久损坏的器件的最大条件。

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

     很好

    总线上只有 1 个 TCAl6416R 器件。 确保总线上的其他目标具有唯一的寻址

    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

     验证

    建议使用 10k Ω 上拉电阻器上拉至 VCCI

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

    验证

    建议在 VCCI 或 VCCP 上拉 10k Ω 电阻。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler
     感谢您的回复:下面是我的回复和 e2e.ti.com/.../Page-2.pdf 原理图的更新版本

    IO 扩展器检查清单
    检查 状态? 注释 响应
    在电源电压范围内?  验证 PCA 设备 — 2.3 V - 5.5 V 电源为 3.3V、来自 TSR2-2433N
    本地去耦电容器  验证 通常、在 VCC 上放置一个 0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件 在 VDD 至 GND 上添加电容器
    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配 很好    
    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。 验证   验证 J11 是否将 SDA 和 SCL 连接到上拉电阻器 它们来自内置上拉电阻的 Pi Zero
    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND  验证 TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上不包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554 的例外情况。 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。  向 VCCP 添加了 2k 上拉电阻
    配置为输出的 GPIO 引脚必须从外部受到电流限制 验证 即、推挽输出从 VCC 拉取电流或将电流灌入 GND。 确保不要将输出直接连接到 VCC、GND 或可能与推挽输出争用的另一个输出端。 否则、ABS/ABS IOL 可能不受限制、并且可能超过 IOH。 可能导致永久损坏的器件的最大条件。 该输出仅连接到 HD3SS6126 的 Sel 引脚
    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的  很好 总线上只有 1 个 TCAl6416R 器件。 确保总线上的其他目标具有唯一的寻址  
    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。  验证 建议使用 10k Ω 上拉电阻器上拉至 VCCI 向 VCCI 添加了 10k 上拉电阻器
    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。 验证 建议在 VCCI 或 VCCP 上拉 10k Ω 电阻。   向 VCCI 添加了 10k 上拉电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    修订后的原理图看起来很好。  

    此致、

    Tyler