This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:恢复时钟提取

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623447/dp83867cs-recovery-clock-extraction

器件型号: DP83867CS

我正在研究 PTP(精确时间协议)实现方案、并需要从线路中提取恢复时钟。
我相信通过配置来实现  CLK_O_SEL  向注册  “接收时钟“ 、我可以从输出恢复时钟  CLK_OUT  引脚。 这种理解是否正确?
此外、我还有以下关于信道选择(信道 A-D)的问题:
  1. 选择是否合适  通道 A  是什么?
  2. 为时钟输出选择通道 A、B、C 或 D 之间是否有任何具体区别?
请提供有关此配置的一些指导或最佳做法吗?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waki-san:  

    DP83867 不支持 IEEE 1588 规定的 PHY 端时间戳。 该 PHY 只能 对 IEEE 1588 时间戳执行帧起始检测。 您尝试实施哪种类型的 PTP? 您能解释一下您正在尝试实施哪种类型的 PTP、以便我们能够在配置方面提供最佳支持吗?


    我相信通过配置  CLK_O_SEL  向注册  “接收时钟“ 、我可以从输出恢复时钟  CLK_OUT  引脚。 这种理解是否正确?

    您的理解是正确的。  


    是否适合选择  通道 A  用于一般用途?

    通道 A 应该适合用于恢复时钟。

    选择通道 A、B、C 或 D 作为时钟输出之间是否有任何具体区别?

    唯一的区别是您是从不同通道选择恢复时钟、因为每个通道都有 125MHz 时钟、但每个通道的恢复时钟的相位可能略有不同。  

    此致、
    j