This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:TCA 和放大器之间有何不同;PCA

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623998/pca9546a-what-different-between-tca-pca

部件号: PCA9546A
主题中讨论的其他器件: TCA9546A

尊敬的 TI:

我看到 9546 有两种名称、

一个是 TCA9546A、另一个是 PCA9546A、

有哪些不同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youchin:

    这两款器件之间的显著差异之一是电源电压范围。 TCA9546A 具有 1.65V 至 5.5V 的更宽工作电压范围、而 PCA9546A 具有 2.3V 至 5.5V 的更窄范围。 电源电压范围的这种差异还会影响高输入电压阈值和低输入电压阈值。

    谢谢您、
    Arya