This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:与 TMDS171 外设电路相关

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623878/tmds171-regarding-the-tmds171-peripheral-circuit

器件型号: TMDS171

尊敬的所有人:

请告诉我们、在“引脚搭接模式“下使用 TMDS171 并将 I2C_EN 设置为低电平(I2C_EN/PIN =低电平)时、建议如何处理 TMDS171 的 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚?
是否可以将 TMDS171 的 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚上拉至 Vcc?
或者是否需要在 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚与 Vcc 之间安装 2k Ω 电阻器?
我们也不使用 TMD171 通过 I2C 与其他器件通信。

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    我会使用 2k 电阻将 SDA_CTL 和 SCL_CTL 拉至 VCC、因此 TMDS171 I2C 总线处于停止状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 David-San、

    感谢您的回答。
    如果 TMDS171 未通过 I2C 与其他器件通信、并且 I2C_EN 设置为低电平(I2C_EN/PIN =低电平)、并且 TMDS171 处于“引脚搭接模式“、那么它是否仍需要连接 2k 电阻?
    很抱歉问过很多次。

    此致、
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San

    即使 TMDS171 处于引脚搭接模式、我仍然建议端接 SDA_CTL 和 SCL_CTL、因此不会有噪声耦合到它们上。

    谢谢

    David