This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:TSB81BA3IPFP 的交叉参考

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB81BA3E, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624235/tsb81ba3e-cross-refrence-for-tsb81ba3ipfp

部件号: TSB81BA3E
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

你好

我想为该 TI 器件 (TSB81BA3IPFP) 提供直接替代产品(交叉参考)、因为它现已停产。

谢谢

Alshaimaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alshaimaa:

      让 我检查是否 有更换.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alshaimaa、

    感谢您的查询和提供详细文档。 部件 TSB81BA3IPFP 是一款采用 80 引脚 TQFP 封装的 Texas Instruments (TI) IEEE 1394a (FireWire) 3 端口电缆收发器/仲裁器(符合 OHCI 的 PHY/链路层控制器)。 它确实已过时(从~2009–2010 开始 EOL)、没有新的生产。

    替换选项

    打开了 不提供 100%引脚对引脚直接可替代产品 使用专用的 IEEE 1394a 协议和老化技术解决此问题。 FireWire 基本上已停产、因此替代方案侧重于功能等效产品或迁移到 USB/Thunderbolt。 以下是一个优先级列表:

    优先级 建议更换 这种规格 主要规格/兼容性 引脚兼容? 供货情况 (2026) 价格(美元,最高) 注释
    1. TSB81BA3E TSB81BA3D ti IEEE 1394a 3 端口物理链路、功能相同 是(适用于大多数应用程序的直接插入) 低(灰色市场) 10–20 美元 TI 的修订版本、次要错误修复;如果可用、则为最佳匹配。
    2. LGS 1394a PHY (例如 LGS-3P) LG/通用 3 端口 FireWire PHY/链路 不完整 中(中国供应商) 5–15 美元 低成本克隆、功能等效;测试可靠性。
    3. 迁移到 USB 3.0/Thunderbolt (例如 TI TUSB7340) ti USB 3.0 4 端口集线器控制器 否(需要重新设计) 高电平 8 至 12 美元 现代化升级;FireWire 已过时—切换到 USB 以适应未来需求。
    4. NEC uPD720200 Renesas IEEE 1394a 2 端口主机控制器 驱动至低电平 12-25 美元 类似的协议、但端口较少;需要适配器。
    5. 定制 FPGA 解决方案 (例如,Xilinx Artix-7) AMD/Xilinx 可编程 IEEE 1394 IP 内核 否(完全重新设计) 高电平 50 美元以上(开发板) 长期有效;如果卷对齐、则在 FPGA 中实施 FireWire。

    最佳选择 TSB81BA3E (如果您可以找到库存)—最接近原始的小改进。 检查 Rochester Electronics 的 EOL 库存。

    为什么没有完美的替代产品?

    • FireWire (IEEE 1394a) 是一种传统技术;大多数制造商停止生产。
    • 到 USB 的功能迁移很常见。
    • 您可以访问 WWW.ACEICC.COM、他们会给您很好的建议。