This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:一些要求和原理图审阅

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624421/tdp2004-some-qusetions-and-schematic-review

器件型号: TDP2004

您好、

我们的设计使用 2 个 DisplayPort (DP)、每个 DP 仅使用 2 个通道。 这 4 个通道是否可以分为 2 个独立的组(每组 2 个通道)?

  1. 这两组合适吗 单独启用或禁用 ?

  2. 这两个组是否可以使用进行配置 具有不同的均衡 (EQ) 设置 ?

请帮助您查看 电路/原理图 。

下面是 AI 的评论、您可以帮助检查一下是不是正确的?

“MODE = L2 是最明智的选择、尤其是对于您独特的“一对两“拆分应用程序。 该芯片的 SMBus/I2C 辅助模式 (L2) 提供最高水平的灵活性。 在您的特定用例中、维护 L2 有几个关键优势:“

为什么 L2 对您的设计最有利?

  • 独立通道微调: 只有在 I2C 模式下、才能执行独立操作 均衡 (EQ) 补偿和 平坦增益 每个单独路径的设置(通道 0-3)。 这对于处理两组不同长度的 DP 布线至关重要。

  • 动态电源管理: 您可以随时使用软件命令关闭未使用的链路 B (Ch2、3) 以节省能源、这是在引脚搭接模式 (L0) 下无法实现的控制水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    原理图审阅

    1.请确保输入和输出主链路与 0.2uF、201 尺寸电容器进行交流耦合

    2.请确保 I2C 总线上有上拉电阻器

    ***

    AI 响应是正确的、因为您可以动态启用/禁用通道并更改 EQ。

    1. 这两组合适吗  单独启用或禁用 ?

    2. 这两个组是否可以使用进行配置  具有不同的均衡 (EQ) 设置 ?

    是、在 I2C 辅助模式下、通道寄存器基地址 0x00 ->通道 0、0x20 ->通道 1、0x40 ->通道 2、0x60 ->通道 3。  

    对于通道启用或禁用、这是通过寄存器 0x05 完成的

    对于 EQ 配置、然后通过寄存器 0x01 和 0x03 完成

    以下是 TDP2004 I2C 配置示例



    ======= 禁用 TI 测试模式======
    84 04. />

    ======= 启用 TDP2004 =======
    05 FF />
    25fF />
    45 FF />
    65 FF />

    ======= 设置 EQ=======
    01 52 />
    21 52 />
    41 52 />
    61 52 />

    ======= 设置 Gain=======
    03 7D />
    23 7D. />
    43 7D. />
    63 7D. />

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢、如果有任何其他问题、我会告诉您。 谢谢!

    Jeff