This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:表面损坏问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624354/sn65hvd233-surface-damage-issue

部件号: SN65HVD233

尊敬的工程师:

我买了 SN65HVD233SJD 的部件,其中一些有表面阻尼问题。

您能否说明损坏是否正常、是否具有功能?

 

谢谢、

Suri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    这不应该是正常的(可能会也可能不会影响功能,取决于它的重要性)、建议联系当地的销售联系人、谢谢。

    此致、

    Michael。