This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2419:差分负载电阻器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623096/thvd2419-differential-load-resistors

器件型号: THVD2419

你(们)好  

我们已经开始测试 RS –485 通信,并观察到通信是随机丢失. 最初指定的 RD 已辞职。 我们理解 RS –485 commucnaiton 以前工作过。但它目前不能正常工作。 您能否确认、鉴于数据表指定了 60 Ω、在总线两端放置 120 Ω 差分终端电阻器是否适用于 THVD2419?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    数据表使用 60 欧姆、因为 A/B 之间的两个 120 欧姆电阻器等效为 60 欧姆 (120//120=60)。  

    理想情况下、应根据所用电缆的特性阻抗选择端接电阻器。 驱动器节点最远的节点需要 120(或电缆的任何特性阻抗)。 如果有多个节点可以驱动、最好在两个最远的节点上安装两个 120。

    我们已经开始测试 RS –485 通信并观察到通信是随机丢失的。[/报价]

    您是否对所看到的问题有范围限制?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby  谢谢,我们发现问题来自哪里