This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:当 DE=L 电平和/RE=H 电平时、A 和 B 端子处的漏电流是多少?

Guru**** 2912960 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621937/thvd1510-how-much-is-leak-current-at-a-and-b-terminal-when-de-l-level-and-re-h-level

器件型号: THVD1510

大家好:

一位客户正在考虑将 THVD1510 用于其下一款产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
当 DE=L 电平和/RE=H 电平时、A 和 B 端子处的漏电流是多少?
这是器件数据表第 8 页上接收器的总线输入电流 (II) 值吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 DE=L 级和/RE=H 级时、A 和 B 端子处的漏电流是多少?
    它是器件数据表第 8 页上接收器的总线输入电流 (II) 值吗?[/报价]

    是的、您要查找的输入漏电流是数据表接收器部分中的总线输入电流 (II)。 我们根据共模范围对其进行规格设置、以提供最坏情况值。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    非常感谢您的答复。

    在这种客户情况下、在端子上监测到一个奇怪的波形。

    我希望您查看它们的波形和原理图并发表评论。

    但客户不想在这个主题中透露他们的原理图。

    我们可以在私人 E2E 上讨论吗?

    您对此没有任何问题吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“190215" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621937/thvd1510-how-much-is-leak-current-at-a-and-b-terminal-when-de-l-level-and-re-h-level/6256326

    我们可以在私人 E2E 上讨论吗?

    您对此没有任何问题吗?

    [/报价]

    您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送一封电子邮件、向我显示范围。 如果可以、我们可以继续在该论坛上进行对话。 这样,如果将来有人找到这个线程,它也可能对他们有所帮助。

    对于示波器截图、我通常建议通过在 A-B 上执行数学函数来获得差分拍摄 这将是器件看到的情况、因为减去差分引脚以消除共模噪声。

    - Bobby