This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000 电缆长度

Guru**** 2911590 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623469/thvd8000-thvd8000-cable-length

器件型号: THVD8000

您好的团队、

THVD8000 是否可以支持具有多达 64 个节点的 1000m 电缆、有关实现这一点的任何设计技巧?

 

此致、

石头

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石头、

    理论上它是可以做到的。 在设计中、您需要执行的主要操作之一是将载波频率保持在 125kHz、这会将最大数据速率限制为 12.5kbps。 使用较慢载波频率的缺点是电感器尺寸会更大。  

    另一个主要设计技巧是尝试选择具有低串联电阻的电缆并端接两个最远的节点。 如果您能找到最佳的阻抗控制布线、

    - Bobby