This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:选择正确的信号调节器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622666/ds125df111-selecting-the-correct-signal-conditioner

部件号: DS125DF111
主题 DS110DF111 中讨论的其他部件

您好:

我计划在我即将进行的设计中使用 DS125DF111、在继续之前、我想与一名应用工程师交流。 我想确认这是符合我要求的正确器件、并获取有关评估板和器件编程的支持。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我可以帮助完成这个过程。 您的系统要求是什么?  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序将在以 10GbE (10.3125Gbps) 运行的 FPGA 和 SFP+模块之间运行。 接口类型可以是 10GBase-KR/SFI。 应用程序不必支持链路训练。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    是的、DS125DF111 适用于该应用。 也可以使用 DS110DF111。  

    此致、

    GREG