This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:输入格式问题

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623826/ds90ub925q-q1-input-format-issue

器件型号: DS90UB925Q-Q1

尊敬的团队:

 目前、有一个工程需要使用输入格式为 RGB666 的 DS90UB925。 请查看原理图、重点关注 RGB666 输入是否正确。
此外:客户需要 RGB888 图像格式、但由于 SOC 仅支持 RGB666、并且客户的车辆系统正在大规模生产、请确认此连接方法是否能够满足客户的要求(图像质量可接受的下降)

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以留下电子邮件地址吗? 我将通过电子邮件向您发送原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    如果显示屏需要 RGB888 数据、但 SoC 仅传输 RGB666、则 图像可能无法正确启动、因为您将缺少显示屏所需的六位色深。 鉴于串行器/解串器器件只是将从 SoC 接收到的视频传递到 TCON、这在很大程度上是 SoC 和 TCON 供应商的问题。 我强烈建议进一步咨询 SoC 和 TCON 供应商、以确定是否可以使用此 SoC 将视频驱动到该特定的 TCON 中、或者该 TCON 是否能够以某种方式接受颜色深度较低的视频。

    您可以将原理图通过电子邮件发送至 n-antonucci@ti.com。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas、ć

    以 THAN 为标注。 我已经 通过电子邮件向您发送了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    谢谢 — 我收到了原理图,并将通过 EOD 星期五(圣克拉拉时间)的电子邮件分享我的反馈。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我已经通过电子邮件发送了反馈。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    尼古拉