This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:请告诉我将 SN65MLVD204A 连接到的微控制器。

Guru**** 2912000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624826/sn65mlvd204a-please-tell-me-the-microcontroller-to-connect-the-sn65mlvd204a-to

器件型号: SN65MLVD204A

尊敬的 TI 工程师

请提供有关用于将 SN65MLVD204A 连接到的低成本微控制器的信息。

串行通信接口 3 端口

SPI 双端口

ADC 1 端口

UART 1 端口

I2C 2 端口

 SN65MLVD204A 使用串行通信接口。

谢谢你

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiyoshi、

    如果您需要 2 个 SPI 模块、这可能会促使您选择这两款 MCU 中的一款满足您的所有要求。   

    MSPM0G1505 - 80MHz  并且内置了大量高级模拟功能。   

    MSPM0L1227 - 32MHz 具有更多安全功能和双组闪存。   

    如果您还有其他问题、请告诉我!   

    谢谢、

    JD