This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:数据表查询 — 数据直通

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625121/tpd4e02b04-data-sheet-query---data-pass-through

器件型号: TPD4E02B04

您好!

 

查看数据表、这意味着元件支持数据直通、因此假设路由到通道 1 的信号可以连接到引脚 1、然后路由到引脚 10。

 

我只是想确认这一点、因为引脚配置和功能部分似乎暗示引脚 6、7、9 和 10 都是可以接地的 NC 引脚? 当然、如果允许直通、NC 引脚将无法接地?

 

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    没错。 如果不使用引脚 6、7、9 或 10 进行直通布线、则可以将其悬空或接地。

    此致、

    Bryan