This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:CAN 收发器/DRV5055 的 5.0V LDO/引脚序列

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624875/sn65hvd1782-5-0v-ldo-pin-sequence-of-the-can-transceiver-drv5055

部件号: SN65HVD1782
主题: DRV5055 中讨论的其他器件

TPS70950DBVR 输出电流不符合要求:50mA≤l≤100mA。LP2981A-50DBVR 是否满足要求?

SN65HVD1782 引脚序列不满足。TCAN1044AVDRQ1 是否满足要求?

满足 DRV5055 关键项要求。 请协助验证是否符合其他项目?

案例编号为 CS3257956。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qing:

    请将每个问题独立发布到正确的支持团队、因为我们主要只能针对 CAN 案例发言。

    遗憾的是、SN65HVD1782 和 TCAN1044AVDRQ1 不是引脚对引脚兼容、如各自的数据表中的引脚配置部分所示。谢谢。

    此致、

    Michael。