This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 TMDS 输入上的交流耦合

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624847/sn65dp159-sn65dp159-ac-coupling-on-tmds-input

器件型号: SN65DP159
主题: TMDS181 中讨论的其他器件

您好、

我当前正在使用 SN65DP159 达到额定功率。 我注意到数据表指定了 交流耦合 TMDS 输入 、但我的 FPGA 提供了 直流耦合 TMDS 输出

  1. 为什么该芯片专门需要交流耦合?

  2. SN65DP159 是否能够接受来自 FPGA 的直接直流耦合输入、或者是否需要交流耦合才能使输出正常运行?

  3. 如果我将 FPGA 输出直接路由到芯片、仍会获得有效的输出信号吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP159 旨在支持交流耦合 HDMI 或 DP++源。 如果需要直流耦合 HDMI、则可以使用 TMDS181 作为解决方案。

    谢谢

    David