This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:MAX3243 与 GD75232 之间的通信问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623275/max3243-the-communicate-issue-between-max3243-and-gd75232

部件号: MAX3243
主题中讨论的其他部件: GD75232

您好、

我们考虑使用 MAX3243 与散射板中的 GD75232 进行通信,而 MAX3243 接收来自 GD75232 的信号是正常的,但向 GD75232 发送信号是异常的, GD75232 板是错误代码,您能帮助查看原理图,建议如何解决这个问题。,谢谢。

3b23c0b36fc7077a7be5cb526eb57986.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    • 向收发器提供的 VCC 电压是多少? 是 3.3V 还是 5V?
      • 目前、电荷泵电容器设置为 3.3V。
    • 您能否测量提供给收发器引脚上的确切电压? 肖特基二极管会产生多大的压降?
    • “Invalid"引“引脚是输出、可以保持悬空。 它应连接到电源轨。  
    • 请提供确切 DOUT 引脚电压的波形。 这样我们就可以找出问题的根源是 MAX 还是 GD 收发器。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个常见错误是 RS –232 总线上的单向保护二极管将负电压钳制到接近地电平。 请显示连接到 DOUT 引脚的一切内容。