This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:传播延迟

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623748/sn74aup1t34-prop-delay

器件型号: SN74AUP1T34
主题: TXV0108 中讨论的其他器件

嗨、团队

想知道我们是否有一个更快的翻译?

我们正在试图弄清楚如何估算通过这些器件的附加抖动、但找不到任何东西。  您是否知道如何估算此值、或者您是否有任何数据? 此外、我们还应该考虑其他具有较低传播延迟(和较低附加抖动)的选项吗?

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    客户正在寻找的传播延迟目标是什么? 多大的电压范围?

    遗憾的是、我们的任何器件都没有附加抖动。 我们添加某种抖动分析类型的唯一器件是 TXV0108。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 系列逻辑器件具有较低的传播延迟/抖动、但仅适用于从较高输入电压进行转换。