This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:TL16C752C 的结温

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624445/tl16c752c-junction-temperature-of-tl16c752c

器件型号: TL16C752C

HI(某些分析)、我们需要 TL16C752C 器件允许的最大结温、在数据表中无法找到、仅在空气温度下运行时、我们的航空应用工作温度本身为 85°C、因此需要最大允许结温。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth、

    请假设绝对最大结温为 130°C。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!!!