This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V:TXS0104V:数据表显示为绝对。 最大 对于 OE、为 4.6V 但工作电压最大 为 5.5V — 其中一个是错误的

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624769/txs0104v-txs0104v-datasheet-says-abs-max-for-oe-is-4-6v-but-operating-max-is-5-5v---one-of-these-is-wrong

器件型号: TXS0104V

我使用 TXS0104V 进行 3.3V 至 5V 之间的电压转换。 我需要从 5V 逻辑控制 OE 引脚。 在查看数据表的建议运行条件下、该表列出了 OE 引脚的最大电压为 5.5V。 但是、在绝对最大额定值表中、OE 引脚的最大电压为 4.6V。 因此、如果 OE 引脚的绝对最大电压为 4.6V、它如何在高达 5.5V 的电压下运行? 绝对最大额定值表是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提请我们注意这一点。 正确、OE 引脚最大输入电压最大值应为 5.5V、与表 6.3 建议运行条件中列出的值类似。 OE 引脚具有过压容限(允许偏置到高于 VCCA)但请注意、VIH/VIL 阈值仍以 VCCA 为基准。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这就是我所希望的。 感谢您的确认。