This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:寻求[XIO2001IZGU]的引脚对引脚直接替代产品

Guru**** 2911360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624333/xio2001-seeking-a-pin-to-pin-drop-in-replacement-for-xio2001izgu

部件号: XIO2001

您好:

我正在寻找已停产器件的替代产品 [XIO2001IZGU]

由于我们的 PCB 已经完成、现在是 A 引脚对引脚兼容 直接替换 是我们的首要任务。 更换产品的电气规格和尺寸必须与原产品相同。

如果没有 100%相同的插入式器件、请建议使用 最接近的可能选择 并且性能权衡非常少。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    。  XIO2001IZGU  封装已重新设计为 XIO2001IZWS。 有关重新设计及其原因的更多信息、请参阅以下 文献

    ZWS 将是离已停产的 XIO2001IZGU 部件最近的替代产品。

    此致、

    GREG