This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:DS90LV048A 在断电时提供数据输入

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624745/ds90lv048a-ds90lv048a-data-in-while-powered-down

器件型号: DS90LV048A

您好:

 

我最近发现、在设计中有一处疏忽、其中未通电 PCB 上的 DS90LV048A 将从完全上电的 DS90LV047 向 IN 发送数据。

DS90LV047 的 VCC 为 3.3V。 DS90LV048A 数据表不提供输入的 V max (Vcc)。 因此、这似乎不会导致问题、但我们想进行确认。

 

谢谢、

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是对的。 如果您尝试在 DS90LV048A 未通电时向 RIN 引脚发送 LVDS 信号、器件不会损坏。 只有在将器件接通电源之前、器件的输出端才会显示任何内容。  

    此致、

    马特