This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY DP83869 和变压器之间的距离

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624640/dp83869hm-distance-between-phy-dp83869-and-transformer

器件型号: DP83869HM

尊敬的 TI 专家:

变压器和 DC83869 PHY 之间是否有最大距离? 我具有多 PCB 设计、需要将它们分开。

谢谢你。 期待您的答复、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    是的、我们建议整个 MDI 布线长度为 2“或更小。 这包括 PHY 和磁性元件之间的布线以及磁性元件和 RJ-45 之间的布线。 我们的布局应用手册中说明了这一点

    您可能能够使用更长的 MDI 布线实现有效通信、但 2“是我们 已知可提供最强大性能的通信方式。  

    此致、

    Shane