This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:建议为 FPD 链路 4 使用 ESD 二极管

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623936/tpd1e01b04-q1-suggest-esd-diode-for-fpd-link-4

器件型号: TPD1E01B04-Q1

您好、

 

我们使用 DS90UB9702TRURRQ1 FPD link 4 解串器、因此需要在 FAKRA 连接器处使用 ESD 二极管、我们的馈电电压为 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    若要在 12V 的连接器处使用 ESD 二极管、 我们最好选择 ESD501-Q1。 典型电容为 0.3pF、这可能对于 FPD-Link IV 的快速速度来说过高。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FPD 4 链路而言、典型电容 0.3pF 过高、我们是否有任何其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于 12V 系统、没有其他解决方案。 对于 3.3V 和 5V、并且 ESD 位于交流耦合电容器和 IC 之间、则我们有 TPD1E01B04DPY-Q1。  

    此致、

    McKenzie