This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:从 VDDIO 到 VDD33_A/B 的电流泄漏

Guru**** 2927120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624842/ds90ub928q-q1-current-leak-from-vddio-to-vdd33_a-b

器件型号: DS90UB928Q-Q1

您好团队:

在验证期间、客户发现电流从 VDDIO 泄漏到 VDD33_A/B、这对他们来说不是问题、但他们希望检查这是正常运行或异常运行。 以下是详细的情况描述;

VDDIO:运行、电源 3.3V

VDD33_A/B:模式切断、但发现 2.2V 电势

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谁是 1 级和 OEM? 您能提供他们的原理图吗?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas:

    好的、我将通过电子邮件与您联系并提供反馈

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyaoka-San、

    听起来不错 — 发送邮件后,请告诉我。

    此致、

    尼古拉