This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1 查询

Guru**** 2914380 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625592/txs0108e-q1-txs0108e-q1-queries

器件型号: TXS0108E-Q1

您好、Jack、  

1、我正在使用 TXS0108E-Q1、这里一些引脚未使用。 我可以将这些引脚悬空吗?

2.我计划使用 SDIO 接口和 SPI 接口作为 SD 卡,通过使组件的填充和去填。 IC 是否也支持 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    1.是的。 默认情况下、由于内部上拉电阻、未使用的 IO 将处于逻辑高电平状态。

    2.是的、客户可能还会看到 TXS0206A 、它具有专为 SDIO 接口设计的用于缓冲 CLK 边沿的特定通道。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E-Q1 是否适用于 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    是的、该器件适用于 SPI 信号。

    此致、

    插孔