This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR822:将 DS320PR822 用作时钟多路复用器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623152/ds320pr822-use-ds320pr822-as-a-clock-mux

器件型号: DS320PR822

我目前正在使用 DS320PR822 测试原型板。 将该器件用于 PCIe 第 3 代/第 4 代。 我也将此器件用作时钟 (100MHz) 多路复用器、但不起作用。 我使用连接到 L0 电平的 RX_DET 功能在“非 PCIe 信号“上配置了转接驱动器、其他信号处于预期状态。 输入信号正确、但无法在输出端绘制任何图。

以下是从原理图中提取的内容:  

image.png

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    我可以帮助查看原理图。 您的应用中当前有什么 MODE 和 PD 引脚配置? 此外、要确认、器件上的 TX 通道根本没有信号输出?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的关注。  PD 使用 1KR 电阻器连接到 GND、MODE 连接到 GND。

    我检查了示波器

    -(IN) CLK1_GEN_100M_PCIe+/-为 100MHz / 900mV 峰峰值。  

    - PD 为低电平。

    - SEL 为低电平。

    - (输出)CLK_100M_PCIE_MXM+/-:无(低)

    ...

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    感谢您的检查。 我将在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    我想验证以下几点:

    • 输入信号是否是交流耦合的?
    • 器件经确认可通过 VCC 提供 3.3V 电压、 符合数据表中的电源相关建议
    • 您是否能够成功读取/写入器件寄存器?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    • 输入信号是否是交流耦合的? PCIe 时钟上没有耦合电容器(根据 PCIe 标准)。
    • 器件是否确认通过 VCC 提供 3.3V 电压 ?是否遵循数据表中的电源建议? 在 3.3V 电压下供电、因此遵循了电源相关建议。 我有其他 DS320PR822、但对于 PCIe 信号、它们运行良好。
    • 您是否能够成功读取/写入器件寄存器? 否、我们处于引脚模式。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    该器件需要在其 RX 通道上提供交流耦合信号输入。 该器件在设计时考虑了特定的共模电压、因此缺少交流耦合电容器会影响这一点。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    这解释了它无法正常工作的原因... 在数据表中、不言而喻、DS320PR822 上预计只有交流耦合信号。