This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B — 集线器检测到器件 (2.0)、但会间歇性下降

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TUSB8020B, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625034/tusb8020b-tusb8020b---hub-sees-devices-2-0-but-drops-intermittently

器件型号: TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: AM6442、

大家好、在使用 TUSB8020B 连接 USB 器件时遇到一些问题。 我们有一个上面带有 IC 的定制板、并将 AM6442 用作主机处理器。

我们在引导时连接了一个外部 USB 端口、然后在引导后、我们使用一对 HD3SS6126RUAR 将 USB2.0/3.0 信号重新路由到 USB 集线器、并将 USB 集线器重新路由到外部端口和板载电池调制解调器。

2.0/3.0 从 AM64 输出到连接器工作正常、当我换用 USB 集线器时、检测到集线器为 2.0、但在安装 USB 驱动器或与调制解调器通信时、设备会断开连接。

我很好奇晶体+负载电容器是否足够;使用 12pF 的 ABM8 –24.000MHz 12-B1U-T 电容可能有点低、转换为 18pF 我无法启动器件、但随后下降到 15pF 并返回到 12pf、所以我无法再检测到集线器。

我可以尝试进行故障排除还有哪些其他可能性?

图像文件未能附加到初始提交上、因此我将尝试了解如何在此处上传内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我无法附加任何文件。

    这是测试设置吗?

    AM6442 主机--> USB 连接器--> HS3SS6126--> TUSB8020B-->调制解调器

    当 USB2 工作时、12pf 对于晶体应该正常。

    对于 USB3、请确保从 USB 连接器 SSTX -> HD3SS6126 的 SSTX -> TUSB8020B 的 SSTX_UP。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、我将尝试绘制连接器图:
    启动时设置:
    (主机)6442 -> HS3SS6126 -> HS3SS6126 ->连接器  

    操作系统引导后的设置(并且 rootfs 不是 USB 挂载:P)

    (主机)6442 -> HS3SS6126 -> TUSB8020B -> HS3SS6126 ->连接器(这是下行端口 1、USB2.0+3.0)

                                  |

                                蜂窝调制解调器(仅限下行端口 2、USB 2.0)



    在切换到集线器后、我可以住在没有 USB3 的情况下、但确实需要稳定/可靠的通信。

    我在引导配置中与电芯调制解调器进行了稳定的 USB2 通信、从连接器出来、通过 USB 电缆返回到电路板、以尝试消除这种潜在的问题来源。
    如果有用、我可以尝试通过消息传递发送一些原理图快照/图像?
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James:

      请通过 消息发送原理图和快照。

    好极了

    Brian