This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:EVM 用户指南中的原理图不清楚

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624817/tusb2e221-the-schematic-in-the-evm-user-guide-is-not-clear

器件型号: TUSB2E221
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好、

我的客户询问参考电路、发现 EVM 用户指南中的原理图不清楚。

您能否向我提供清晰的原理图?

否则、请同时在 TI.com 的质量和可靠性(主页 >质量和可靠性  > 环境信息>材料成分搜索)中更新 QFN 封装 (TUSB2E2211005VBWR) 的材料成分、谢谢!

 

谢谢、此致、
Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将原理图发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。  
    已接受。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    通过 E2E PM 进行了响应。

    谢谢、

    Ryan