This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:当 VDD 为 3.3V 时、INT_N 引脚上拉至 1.8V 是否可以正常工作?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625370/tusb320lai-can-int_n-pin-pull-high-to-1-8v-work-normally-when-vdd-as-3-3v

器件型号: TUSB320LAI

您好的团队、

客户收到一个关于 TUSB320LAI INT_N 引脚上拉电压的毛刺脉冲、当 VDD 为 3.3V 时、是否可以将其拉高至 1.8V 正常工作?

他们看到以下 POST 显示 ID 引脚正常、因此想检查 INT_N 引脚是否工作正常。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491429/tusb320lai-can-id-pin-pull-high-to-1-8v-work-normally-when-vdd-as-3-3v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB320%2525252520ID%2525252520pin%25252525201.8V#

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    是、如果此器件在 I2C 模式下使用、则 INT_N 引脚为开漏。 该引脚可以上拉至 1.8V 而不会出现问题。