This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:器件推荐申请:具有 320 区域局部调光功能的 PHUD(全景 HUD)集成解决方案

Guru**** 2922590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624923/ds90ub948-q1-part-recommendation-request-integrated-solution-for-phud-panoramic-hud-with-320-zone-local-dimming

器件型号: DS90UB948-Q1

您好:

我正在寻找的 TI 解决方案 PHUD(全景 HUD)模块 目前处于汽车客户的预开发阶段。

我们需要同时支持高分辨率显示处理和高密度局部调光控制。 您能否根据以下规格推荐合适的 IC(或芯片组解决方案)?

1、显示屏规格:

  • 分辨率: 1500 x 256 (TFT LCD)

  • 接口: 可能是 OpenLDI (LVDS) 或 MIPI DSI(请建议为此分辨率使用合适的 FPD-Link 解串器)。

2.局部调光背光 (BLU) 规格:

  • LED 总数: 320 个 LED

  • 控制要求: *选项 A : 320 区独立控制(每个区 1 个 LED)

    • 选项 B:160 区域控制(每个区域 2 个 LED)

  • 目标: 适用于 HUD 应用的高对比度和超低光晕效果。

3、关键要求:

  • 汽车级: 所有元件都必须符合 AEC-Q100 标准。

  • 集成控制: 可有效使显示数据与局部调光区域同步的解决方案(例如,使用 FPD-Link 反向通道或专用 LED 控制器)。

能简要介绍一下吗 方框图 参考设计 那涵盖了这种全景 HUD 架构吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.对于 LVDS 解串器、您可以考虑使用 DS90Ux948-Q1、DS90Ux928-Q1 或最新的 FPD-Link IV LVDS 解串器 DS90Ux988-Q1。 所有这些元件均符合汽车 Q1 标准。

    目前没有 DSI 输出解串器。

    2 和 3。 有关局部调光基准、请查看该演示以及元件选项和基准: https://www.ti.com/lit/ml/slyp694/slyp694.pdf

    如果您想详细介绍此参考设计、敬请告知。


    此致、
    Ikram