This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:驱动 5M USB 3.1 Gen 2 电缆

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624772/tusb1104-driving-5m-usb-3-1-gen-2-cable

器件型号: TUSB1104

TUSB1104 是否可用于驱动 5M USB 3.1 Gen 2 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    USB3.1 第 2 代是 10Gbps 信号。  

    对于 TUSB1104、5m 可能太长。 5m 电缆是否符合 USB 标准? 电缆的损耗曲线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 指定 1M 电缆的损耗不超过 6dB。 因此、5M 米的电缆最高可达 30dB。

    实际电缆可能小于该值、但我找不到在实际电缆上测量损耗的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    在这种情况下、转接驱动器可能不足以承受这一损耗量。 我建议为类似损耗较高(20dB 以上)的应用研究重定时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以推荐重定时器 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    遗憾的是、TI 没有任何 USB 重定时器、因此您需要在线查看。  

    您可以在此处找到一些重定时器选项: www.analogueix.com/.../repeaters